条件タイマの計測条件を設定します。【RH850】【E1/E20/Full-spec emulator】
[指定形式]
debugger.Timer.Detail(timerNumber = "", timerOption)
|
[引数]
|
|
timerNumber
|
計測条件を設定するタイマ・イベント番号を指定します。
|
timerOption
|
条件タイマの計測条件を指定します。
|
|
|
|
TimerOption.PassCount
|
RH850
|
パス・カウント
|
TimerOption.MinCount
|
RH850
|
最小数
|
TimerOption.MaxCount
|
RH850
|
最大数
|
TimerOption.AddCount
|
RH850
|
追加数
|
[戻り値]
条件タイマ計測条件の設定に成功した場合 : True
条件タイマ計測条件の設定に失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | timerNumberで指定したタイマ・イベント番号の計測条件を設定します。 |
- | timerNumberを指定しない場合は,すべてのタイマ・イベントの計測条件を設定します。 |
[使用例]
>>>debugger.Timer.Information()
1 Timer Result1 Enable 0x00001000 - 0x00002000
2 Timer Result2 Enable 0x00003000 - 0x00004000
>>>debugger.Timer.Detail(1, TimerOption.PassCount) …タイマ計測条件をパス・カウントに変更
True
>>>
|
>>>debugger.Timer.Detail(TimerOption.MaxCount) …すべてのタイマ・イベントのタイマ計測条件を最大実行時間に変更
True
>>>
|