debugger.Interrupt.OccurFE


FEレベルの割り込みを発生させます。【RH850シミュレータ】

[指定形式]

debugger.Interrupt.OccurFE(feVectorType)

[引数]

引数

説明

feVectorType

割り込みの種類を指定します。

指定可能な種類を以下に示します。

種類

説明

FEVectorType.FENMI

NMI割り込み

FEVectorType.FEINT

INT割り込み

FEVectorType.SyserrCause10

SyserrCause10割り込み

FEVectorType.SyserrCause11

SyserrCause11割り込み

FEVectorType.SyserrCause12

SyserrCause12割り込み

FEVectorType.SyserrCause13

SyserrCause13割り込み

FEVectorType.SyserrCause14

SyserrCause14割り込み

FEVectorType.SyserrCause15

SyserrCause15割り込み

FEVectorType.SyserrCause16

SyserrCause16割り込み

FEVectorType.SyserrCause17

SyserrCause17割り込み

FEVectorType.SyserrCause18

SyserrCause18割り込み

FEVectorType.SyserrCause19

SyserrCause19割り込み

FEVectorType.SyserrCause1a

SyserrCause1a割り込み

FEVectorType.SyserrCause1b

SyserrCause1b割り込み

FEVectorType.SyserrCause1c

SyserrCause1c割り込み

FEVectorType.SyserrCause1d

SyserrCause1d割り込み

FEVectorType.SyserrCause1e

SyserrCause1e割り込み

FEVectorType.SyserrCause1f

SyserrCause1f割り込み

[戻り値]

割り込みの発生に成功した場合 : True

割り込みの発生に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

FEレベルの割り込みを発生させます。

-

発生させる割り込み名はfeVectorTypeで指定します。

[使用例]

>>>debugger.Interrupt.OccurFE(FEVectorType.FENMI)
True
>>>