debugger.DebugTool.GetType


デバッグ・ツールの情報を表示します。

[指定形式]

debugger.DebugTool.GetType()

[引数]

なし

[戻り値]

デバッグ・ツールの種類の定数

デバッグ・ツールの種類の定数

説明

Simulator

シミュレータ

Minicube

MINICUBE

Minicube2

MINICUBE2(シリアル接続)

Minicube2Jtag

MINICUBE2(JTAG接続)

Iecube

IECUBE

Iecube2

IECUBE2

E1Jtag

E1(JTAG接続)

E1Serial

E1(シリアル接続)

E1Lpd

E1(LPD接続)

E20Jtag

E20(JTAG接続)

E20Serial

E20(シリアル接続)

E20Lpd

E20(LPD接続)

[詳細説明]

-

デバッグ・ツールの情報を表示します。

[使用例]

>>>debugType = debugger.DebugTool.GetType()
Minicube2
>>>if debugType != DebugTool.Simulator:
... debugger.DebugTool.Change(DebugTool.Simulator)
...
>>>