|
debugger.Breakpoint.Information
|
ブレークポイント情報を表示します。
[指定形式]
debugger.Breakpoint.Information()
|
[引数]
なし
[戻り値]
ブレークポイント情報のリスト(詳細はBreakpointInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | 設定されているブレークポイントの情報を,以下の形式で表示します。 |
ブレーク・イベント番号 ブレーク名 状態 アドレス・ロケーション
|
[使用例]
>>>debugger.Breakpoint.Information()
1 Pythonブレーク0001 Enable 0x000002dc
2 ブレーク0001 Enable test1.c#_sub1
3 Pythonブレーク0002 Enable 0x000002ec
4 ブレーク0002 Enable test1.c#_sub1+10
>>>
|