変数値を参照します。
[指定形式]
debugger.Watch.GetValue(variableName, encode = Encoding.Default, watchOption = WatchOption.Auto)
|
[引数]
|
|
|
|
variableName
|
参照する変数名,レジスタ名,I/Oレジスタ名/SFRレジスタ名を指定します。
|
|
encode
|
文字列表示時のエンコードを指定します。
デフォルトでは,システムのエンコードを使用します。
エンコード名は,.NETの仕様に準拠します。
例)Encoding.utf-8,Encoding.euc-jp
|
|
watchOption
|
オプションを指定します。
指定可能なオプションを以下に示します。
|
|
|
|
|
WatchOption.Auto
|
自動判別して表示します(デフォルト)。
|
|
WatchOption.Binary
|
2進数で表示します。
|
|
WatchOption.Octal
|
8進数で表示します。
|
|
WatchOption.Decimal
|
10進数で表示します。
|
|
WatchOption.SignedDecimal
|
符号あり10進数で表示します。
|
|
WatchOption.UnsignedDecimal
|
符号なし10進数で表示します。
|
|
WatchOption.Hexdecimal
|
16進数で表示します。
|
|
WatchOption.String
|
文字列で表示します。
|
|
WatchOption.Sizeof
|
変数のサイズを10進数で表示します。
|
|
WatchOption.Float
|
float型で表示します。
|
|
WatchOption.Double
|
double型で表示します。
|
[戻り値]
表示した値をwatchOptionで指定した型で返します。
watchOptionに“WatchOption.Auto”を指定した場合は,変数値にあわせた型で返します。
ただし,戻り値がdouble型の場合はstring型で返します(watchOptionに“WatchOption.Double”を指定した場合,およびwatchOptionに“WatchOption.Auto”を指定して戻り値がdouble型だった場合)。
[詳細説明]
- | variableNameで指定した変数値を表示します。 |
- | encodeを指定した場合,encodeを使用してエンコードを行います。 |
- | watchOptionを指定した場合,watchOptionに従って表示します。 |
注意 | 変数(variableName)にロード・モジュール名やファイル名を指定する場合は,ダブルクォーテーション(" ")で囲む必要がある場合があります。詳細については,「CS+ デバッグ・ツール編」を参照してください。 |
例 | ファイル名C:\path\test.c,変数varを指定する場合 |
または
"\"C:\\path\\test.c\"#var"
|
[使用例]
>>>debugger.Watch.GetValue("testVal")
128
>>>debugger.Watch.GetValue("testVal", WatchOption.Hexdecimal)
0x80
>>>debugger.Watch.GetValue("testVal", WatchOption.Binary)
0b10000000
|