関数情報(project.GetFunctionList関数の戻り値)を保持します。
[型]
class FunctionInfo:
FunctionName = None
FileName = None
ReturnType = None
StartAddress = None
EndAddress = None
|
[変数]
|
|
|
|
FunctionName
|
関数名が格納されます。
|
|
FileName
|
関数が定義されているファイル名がフルパスでが格納されます。
|
|
ReturnType
|
戻り値の型が格納されます。
|
|
StartAddress
|
関数の開始アドレスが格納されます。
|
|
EndAddress
|
関数の終了アドレスが格納されます。
|
[詳細説明]
[使用例]
>>>info = project.GetFunctionList()
func1 int 0x00200 0x00224 C:\project\src\test1.c
func2 int 0x00225 0x002ff C:\project\src\test2.c
>>>print info[0].FunctionName
func1
>>>print info[1].FileName
C:\project\src\test2.c
>>>print info[0].StartAddress
512
>>>
|