IOR,SFRの情報(debugger.GetIORList関数の戻り値)を保持します。
[型]
class IORInfo:
IORName = ""
Value = ""
Type = ""
Size = ""
Address = ""
Category = ""
|
[変数]
|
|
|
|
IORName
|
IOR,SFRの名前が格納されます。
|
|
Value
|
値が格納されます。
|
|
Type
|
型が格納されます。
|
|
Size
|
サイズが格納されます。
サイズがバイト単位の場合はバイト数,ビット単位の場合はビット数(bits)が格納されます。
|
|
Address
|
アドレスが格納されます。
|
|
Category
|
カテゴリが格納されます。
|
[詳細説明]
[使用例]
>>> ior = debugger.GetIORList()
AD0.ADDRA 0x0000 IOR 2 0x00088040
AD0.ADDRB 0x0000 IOR 2 0x00088042
AD0.ADDRC 0x0000 IOR 2 0x00088044
:
>>> print ior[0].IORName
AD0.ADDRA
>>> print funcinfo[0].Type
IOR
>>> print funcinfo[0].Address
557120
|