条件タイマ情報(debugger.Timer.Get関数の戻り値)を保持します。
[型]
class TimerInfo:
Number = 0
MaxTime = 0
MaxClockCount = 0
IsMaxOverflow = False
MinTime = 0
MinClockCount = 0
IsMinOverflow = False
AverageTime = 0
AverageClockCount = 0
IsAverageOverflow = False
TotalTime = 0
TotalClockCount = 0
IsTotalOverflow = False
PassCount = 0
IsPassCountOverflow = False
|
[変数]
|
|
|
|
Number
|
タイマ・イベント番号が格納されます。
|
|
MaxTime
|
最大実行時間が格納されます。
|
|
MaxClockCount
|
最大実行クロック数が格納されます。
|
|
IsMaxOverflow
|
最大実行時間/クロック数がオーバフローしたかどうかが格納されます。
True :最大実行時間/クロック数がオーバフローした
False :最大実行時間/クロック数がオーバフローしていない
|
|
MinTime
|
最少実行時間が格納されます。
|
|
MinClockCount
|
最少実行クロック数が格納されます。
|
|
IsMinOverflow
|
最少実行時間/クロック数がオーバフローしたかどうかが格納されます。
True :最少実行時間/クロック数がオーバフローした
False :最少実行時間/クロック数がオーバフローしていない
|
|
AverageTime
|
平均実行時間が格納されます。
|
|
AverageClockCount
|
平均実行クロック数が格納されます。
|
|
IsAverageOverflow
|
平均実行時間/クロック数がオーバフローしたかどうかが格納されます。
True :平均実行時間/クロック数がオーバフローした
False :平均実行時間/クロック数がオーバフローしていない
|
|
TotalTime
|
総実行時間が格納されます。
|
|
TotalClockCount
|
総実行クロック数が格納されます。
|
|
IsTotalOverflow
|
総実行時間/クロック数がオーバフローしたかどうかが格納されます。
True :総実行時間/クロック数がオーバフローした
False :総実行時間/クロック数がオーバフローしていない
|
|
PassCount
|
パス・カウントが格納されます。
|
|
IsPassCountOverflow
|
パス・カウントがオーバフローしたかどうかが格納されます。
True :パス・カウントがオーバフローした
False :パス・カウントがオーバフローしていない
|
[詳細説明]
[使用例]
>>>info = debugger.Timer.Get()
1 Total: 2000 ns, Pass Count: 4 , Average: 500 ns, Max: 800 ns, Min: 300 ns
>>>print info[0].Number
1
>>>print info[0].MaxTime
800
>>>print info[0].PassCount
4
>>>print info[0].IsMaxOverflow
False
>>>
|