パフォーマンス計測情報(debugger.Performance.Get関数の戻り値)を保持します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator】
[型]
class PerformanceInfo:
Number = 0
Count = 0
Mode = PerformanceMode.MaxCount
Item = PerformanceItem.AllFetchCall
IsOverflow = False
|
[変数]
|
|
|
|
Number
|
パフォーマンス計測イベント番号が格納されます。
|
|
Count
|
カウント数が格納されます。
|
|
PerformanceMode
|
パフォーマンス計測を行うモードを指定します。
指定可能なモードを以下に示します。
|
|
|
|
|
PerformanceMode.PassCount
|
パス・カウント
|
|
PerformanceMode.NewCount
|
最新カウント
|
|
PerformanceMode.MinCount
|
最小カウント
|
|
PerformanceMode.MaxCount
|
最大カウント
|
|
PerformanceMode.AddCount
|
積算カウント
|
|
PerformanceItem
|
パフォーマンス計測を行う項目を指定します。
指定可能な項目を以下に示します。
|
|
|
|
|
PerformanceItem.FlashRomDataRequest
|
Flash ROMデータリクエスト数
|
|
PerformanceItem.CpuFetchRequestHit
|
CPU発行命令フェッチリクエスト要求に対して命令Cacheにてノンウェイトでレスポンスした数
|
|
PerformanceItem.CpuFetchRequest
|
CPU発行命令フェッチリクエスト数
|
|
PerformanceItem.DisableInterruptCycle
|
DI/EIによる割り込み禁止時間
|
|
PerformanceItem.NoInterruptCycle
|
割り込み処理中ではない時間
|
|
PerformanceItem.ClockCycle
|
クロックサイクル数
|
|
PerformanceItem.ALLInstructionSyncException
|
全命令同期例外受付回数
|
|
PerformanceItem.AllInstructionAsyncException
|
全命令非同期例外受付回数
|
|
PerformanceItem.FetchFELevelInterrupt
|
FEレベル割り込み受付回数
|
|
PerformanceItem.FetchEILevelInterrupt
|
EIレベル割り込み受付回数
|
|
PerformanceItem.AllFetchBranch
|
分岐命令実行回数
|
|
PerformanceItem.AllFetchCall
|
全命令実行回数
|
[詳細説明]