変数情報(project.GetVariableList関数の戻り値)を保持します。
[型]
class VariableInfo:
VariableName = None
FileName = None
Attribute = None
Type = None
Address = None
Size = None
|
[変数]
|
|
|
|
VariableName
|
変数名が格納されます。
|
|
FileName
|
変数が定義されているファイル名がフルパスでが格納されます。
|
|
Attribute
|
属性が格納されます。
|
|
Type
|
型が格納されます。
|
|
Address
|
アドレスが格納されます。
|
|
Size
|
サイズが格納されます。
|
[詳細説明]
[使用例]
>>>info = project.GetVariableList()
var1 volatile int 0x000014e4 4 C:\project\src\test1.c
var2 static int 0x000014e8 4 C:\project\src\test2.c
>>>print info[0].VariableName
var1
>>>print info[1].FileName
C:\project\src\test2.c
>>>print info[0].Attribute
volatile
>>>print info[0].Type
int
>>>
|