ルネサス
19.2.11 メモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール) 以下に,RI600PXがメモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表19−15 メモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール) サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 cre_mpl 可変長メモリ・プールの生成 タスク acre_mpl 可変長メモリ・プールの生成(ID番号自動割付け) タスク del_mpl 可変長メモリ・プールの削除 タスク get_mpl 可変長メモリ・ブロックの獲得 タスク pget_mpl 可変長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング) タスク ipget_mpl 可変長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング) 非タスク tget_mpl 可変長メモリ・ブロックの獲得(タイムアウト付き) タスク rel_mpl 可変長メモリ・ブロックの返却 タスク ref_mpl 可変長メモリ・プール情詳細報の参照 タスク iref_mpl 可変長メモリ・プール詳細情報の参照 非タスク