ルネサス
19.2.7 同期通信機能(メールボックス) 以下に,RI600PXが同期通信機能(メールボックス)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表19−11 同期通信機能(メールボックス) サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 cre_mbx メールボックスの生成 タスク acre_mbx メールボックスの生成(ID番号自動割付け) タスク del_mbx メールボックスの削除 タスク snd_mbx メッセージの送信 タスク isnd_mbx メッセージの送信 非タスク rcv_mbx メッセージの受信 タスク prcv_mbx メッセージの受信(ポーリング) タスク iprcv_mbx メッセージの受信(ポーリング) 非タスク trcv_mbx メッセージの受信(タイムアウト付き) タスク ref_mbx メールボックス詳細情報の参照 タスク iref_mbx メールボックス詳細情報の参照 非タスク