ルネサス
第7章 メモリ・プール管理機能 本章では,RI600V4が提供しているメモリ・プール管理機能について解説しています。 7.1 概 要 RI600V4では,動的なメモリ獲得機能として“固定長メモリ・プール”および“可変長メモリ・プール”を提供しています。 固定長メモリ・プールは,扱えるメモリ・サイズは固定ですが,獲得/解放のオーバーヘッドが小さいという特長があります。 一方,可変長メモリ・プールは任意のメモリサイズを扱うことができますが,獲得/解放のオーバーヘッドは固定長メモリ・プールより劣ります。また,メモリ・プール領域の断片化の問題が発生します。