第5章  同期通信機能
 本章では,RI600V4が提供している同期通信機能について解説しています。
 
 マルチタスク処理では,並行に動作するタスクが限られた数の資源(A/Dコンバータ,コプロセッサ,ファイルなど)を同時に使用するといった資源使用の競合を防ぐ機能(排他制御機能)が必要となります。そこで,RI600V4では,このような資源使用の競合を防ぐ機能として“非負数の計数型セマフォ”を提供しています。
 
 以下に,セマフォを利用した場合の処理の流れを示します。
 
 RI600V4では,セマフォの静的な生成のみサポートしています。処理プログラムからサービス・コールを発行して動的に生成することはできません。
 
 セマフォの静的生成とは,システム・コンフィギュレーション・ファイルで静的API“semaphore[]”を使用してセマフォを定義することをいいます。
 
 資源の獲得は,以下に示したサービス・コールを処理プログラムから発行することにより実現されます。
 
 -	 
wai_sem(待つ)
パラメータ
semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから1を減算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(資源獲得待ち状態)へと遷移させます。
なお,資源獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
 
 #include        "kernel.h"              /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
 
 #include        "kernel_id.h"           /*cfg600が出力するヘッダ・ファイルの定義*/
 
 
 
 void task ( VP_INT exinf )
 
 {
         ER      ercd;                   /*変数の宣言*/
         ID      semid = 1;              /*変数の宣言,初期化*/
 
 
         ............
         ............
 
 
         ercd = wai_sem ( semid );       /*資源の獲得*/
 
 
         if ( ercd == E_OK ) {
                 ............            /*正常終了処理*/
 
 
                 sig_sem ( semid );      /*資源の返却*
         } else if ( ercd == E_RLWAI ) {
                 ............            /*強制終了処理*/
                 ............
         }
 
 
         ............
         ............
 }
 
 | 
 
 備考	 自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順または現在優先度順)に行われます。
 
 -	 
pol_sem,
ipol_sem(ポーリング)
パラメータ
semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから1を減算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
 
 
 #include        "kernel.h"              /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
 
 #include        "kernel_id.h"           /*cfg600が出力するヘッダ・ファイルの定義*/
 
 
 
 void task ( VP_INT exinf )
 
 {
         ER      ercd;                   /*変数の宣言*/
         ID      semid = 1;              /*変数の宣言,初期化*/
 
 
         ............
         ............
 
 
         ercd = pol_sem ( semid );       /*資源の獲得*/
 
 
         if ( ercd == E_OK ) {
                 ............            /*ポーリング成功処理*/
 
 
                 sig_sem ( semid );      /*資源の返却*
         } else if ( ercd == E_TMOUT ) {
                 ............            /*ポーリング失敗処理*/
                 ............
         }
 
 
         ............
         ............
 }
 
 | 
 
 -	 
twai_sem(タイムアウト付きで待つ)
パラメータ
semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから1を減算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(資源獲得待ち状態)へと遷移させます。
なお,資源獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
  
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 パラメータ tmoutで指定された待ち時間が経過した。
  
 | 
 | 
 
 
 #include        "kernel.h"              /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
 
 #include        "kernel_id.h"           /*cfg600が出力するヘッダ・ファイルの定義*/
 
 
 
 void task ( VP_INT exinf )
 
 {
         ER      ercd;                   /*変数の宣言*/
         ID      semid = 1;              /*変数の宣言,初期化*/
         TMO     tmout = 3600;           /*変数の宣言,初期化*/
 
 
         ............
         ............
 
 
                                         /*資源の獲得*/
         ercd = twai_sem ( semid, tmout );
 
 
         if ( ercd == E_OK ) {
                 ............            /*正常終了処理*/
 
 
                 sig_sem ( semid );      /*資源の返却*
         } else if ( ercd == E_RLWAI ) {
                 ............            /*強制終了処理*/
                 ............
         } else if ( ercd == E_TMOUT ) {
                 ............            /*タイムアウト処理*/
                 ............
         }
 
 
         ............
         ............
 }
 
 | 
 
 備考1	 自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順または現在優先度順)に行われます。
 
 資源の返却は,以下に示したサービス・コールを処理プログラムから発行することにより実現されます。
 
 -	 
sig_sem,
isig_sem
パラメータ
semidで指定されたセマフォに資源を返却(セマフォ・カウンタに1を加算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォの待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,資源の返却(セマフォ・カウンタの加算処理)は行わず,該当タスク(待ちキューの先頭タスク)に資源を渡します。これにより,該当タスクは,待ちキューから外れ,WAITING状態(資源獲得待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
 
 
 #include        "kernel.h"              /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
 
 #include        "kernel_id.h"           /*cfg600が出力するヘッダ・ファイルの定義*/
 
 
 
 void task ( VP_INT exinf )
 
 {
         ER      ercd;                   /*変数の宣言*/
         ID      semid = 1;              /*変数の宣言,初期化*/
 
 
         ............
         ............
 
 
         ercd = wai_sem ( semid );       /*資源の獲得*/
 
 
         if ( ercd == E_OK ) {
                 ............            /*正常終了処理*/
                 ............
 
 
                 sig_sem ( semid );      /*資源の返却*
         } else if ( ercd == E_RLWAI ) {
                 ............            /*強制終了処理*/
                 ............
         }
 
 
         ............
         ............
 }
 
 | 
 
 備考	 RI600V4では,セマフォの資源数として取り得る最大値(最大資源数)をコンフィギュレーション時に定義させています。このため,本サービス・コールでは,資源数が最大資源数を超える場合には,資源の返却(セマフォ・カウンタの加算処理)は行わず,戻り値としてE_QOVRを返します。
 
 セマフォ詳細情報の参照は,以下に示したサービス・コールを処理プログラムから発行することにより実現されます。
 
 -	 
ref_sem,
iref_sem
パラメータ
semidで指定されたセマフォのセマフォ詳細情報(待ちタスクの有無,現在資源数)をパラメータ
pk_rsemで指定された領域に格納します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
 
 
 #include        "kernel.h"              /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
 
 #include        "kernel_id.h"           /*cfg600が出力するヘッダ・ファイルの定義*/
 
 
 
 void task ( VP_INT exinf )
 
 {
         ID      semid = 1;              /*変数の宣言,初期化*/
         T_RSEM  pk_rsem;                /*データ構造体の宣言*/
         ID      wtskid;                 /*変数の宣言*/
         UINT    semcnt;                 /*変数の宣言*/
 
 
         ............
         ............
 
 
         ref_sem ( semid, &pk_rsem );    /*セマフォ詳細情報の参照*/
 
 
         wtskid = pk_rsem.wtskid;        /*待ちタスクの有無の獲得*/
         semcnt = pk_rsem.semcnt;        /*現在資源数の獲得*/
 
 
         ............
         ............
 }
 
 |