ルネサス
付録A ウインドウ・リファレンス 本付録では,コンフィギュレータcfg600とテーブル生成ユーティリティmkritblの起動オプションを統合開発環境CubeSuite+から設定する際に必要となるウインドウ/パネルについて説明しています。 A.1 説 明 以下に,ウインドウ/パネルの一覧を示します。 表A−1 ウインドウ/パネルの一覧 ウインドウ/パネル名 機能概要 メイン・ウインドウ CubeSuite+を起動した際,最初にオープンするウインドウ プロジェクト・ツリー パネル プロジェクトの構成要素のツリー表示 プロパティ パネル プロジェクト・ツリー パネルで選択しているリアルタイムOSノード,システム・コンフィギュレーション・ファイル等について,詳細情報の表示,および設定の変更