17.5.2	 セマフォ情報
 なお,セマフォ情報として定義可能な数は,1つのIDに対して1個に限られます。
 
  	
| 
 CRE_SEM ( semid, { sematr, isemcnt, maxsem } );
 | 
 
 以下に,セマフォ情報で記述する項目について示します。
 
 セマフォのIDを指定します。
なお,
semidとして指定可能な値は“0x1〜0xff,または名前”に限られます。
 
 備考	 
semidに“名前”を指定した場合,CF850V4はIDの自動割り付け処理を行います。なお,名前とIDの対応は,下記形式でシステム情報ヘッダ・ファイルに出力されます。
 
 #define semid   	数値
 セマフォの属性(キューイング方式)を指定します。
なお,
sematrとして指定可能な値は“TA_TFIFO,TA_TPRIのいずれか”に限られます。
 
 セマフォの初期資源数を指定します。
なお,
isemcntとして指定可能な値は“0x0〜
最大資源数maxsem”に限られます。
 
 セマフォの最大資源数を指定します。
なお,
maxsemとして指定可能な値は“0x1〜0xffff”に限られます。