17.5.13 アイドル・ルーチン情報
といった項目をアイドル・ルーチンに対して定義します。
なお,アイドル・ルーチン情報として定義可能な数は,0〜1個に限られます。
以下に,アイドル・ルーチン情報の記述形式を示します。
VATT_IDL ( { idlatr, idlrtn } );
|
以下に,アイドル・ルーチン情報で記述する項目について示します。
アイドル・ルーチンの属性(記述言語)を指定します。
なお,
idlatrとして指定可能な値は“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか”に限られます。
アイドル・ルーチンの起動アドレスを指定します。
なお,
idlrtnとして指定可能な値は“0x0〜0xfffffffeの2バイト境界値,またはシンボル名”に限られます。
備考 アイドル・ルーチンを以下のように記述した場合,
idlrtnに指定するシンボル名はfunc_idlになります。
#include <kernel.h>
void
func_idl ( void )
{
............
............
return;
}
|