17.5.4 データ・キュー情報
といった項目を個々のデータ・キューに対して定義します。
なお,データ・キュー情報として定義可能な数は,1つのIDに対して1個に限られます。
CRE_DTQ ( dtqid, { dtqatr, dtqcnt[:sec_nam ], dtq } );
|
以下に,データ・キュー情報で記述する項目について示します。
データ・キューのIDを指定します。
なお,
dtqidとして指定可能な値は“0x1〜0xff,または名前”に限られます。
備考
dtqidに“名前”を指定した場合,CF850V4はIDの自動割り付け処理を行います。なお,名前とIDの対応は,下記形式でシステム情報ヘッダ・ファイルに出力されます。
#define dtqid 数値
データ・キューの属性(キューイング方式)を指定します。
なお,
dtqatrとして指定可能な値は“TA_TFIFO,TA_TPRIのいずれか”に限られます。
3 ) データ数
dtqcnt,メモリ領域名
sec_nam
データ・キューのデータ・キュー領域にキューイング可能なデータの最大数,およびデータ・キュー領域用に確保するメモリ領域の名前を指定します。
なお,
dtqcntとして指定可能な値は“0x0〜0xff”に,
sec_namとして指定可能な値は“
メモリ領域情報で定義したメモリ領域名
sec_nam”に限られます。
備考
sec_namの指定を省略した場合,データ・キュー領域用に確保するメモリ領域は“.kernel_workセクション”となります。
システム予約領域です。
なお,
dtqとして指定可能な値は“NULL”に限られます。