ref_mpf

iref_mpf

概要

固定長メモリ・プール詳細情報の参照

C言語形式

 

 ER      ref_mpf ( ID mpfid, T_RMPF *pk_rmpf );
 ER      iref_mpf ( ID mpfid, T_RMPF *pk_rmpf );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID

O

 T_RMPF  *pk_rmpf;
固定長メモリ・プール詳細情報を格納する領域へのポインタ



【 固定長メモリ・プール詳細情報T_RMPFの構造 】

 typedef struct  t_rmpf {
         ID      wtskid;         /*待ちタスクの有無*/
         UH      RFU;            /*システム予約領域*/
         UINT    fblkcnt;        /*空き固定長メモリ・ブロックの総数*/
         ATR     mpfatr;         /*属性*/
         ID      memid;          /*システム予約領域*/
 } T_RMPF;


機能

mpfidで指定された固定長メモリ・プールの固定長メモリ・プール詳細情報(待ちタスクの有無,空き固定長メモリ・ブロックの総数など)をpk_rmpfで指定された領域に格納します。

備考 固定長メモリ・プール詳細情報T_RMPFについての詳細は,「15.2.9 固定長メモリ・プール詳細情報」を参照してください。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

IDの指定が不正である

- mpfid≦0x0

- mpfid>生成されている固定長メモリ・プールの最大ID

E_CTX

-25

CPUロック状態から本サービス・コールを発行した

E_NOEXS

-42

対象固定長メモリ・プールが生成されていない