16.2.8 メモリ・プール管理機能(固定長メモリ・プール)

以下に,RI850V4がメモリ・プール管理機能(固定長メモリ・プール)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。

表16−8  メモリ・プール管理機能(固定長メモリ・プール)

サービス・コール名

機能概要

発行有効範囲

固定長メモリ・ブロックの獲得

タスク

固定長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング)

タスク,非タスク

固定長メモリ・ブロックの獲得(タイムアウト付き)

タスク

固定長メモリ・ブロックの返却

タスク,非タスク

固定長メモリ・プール詳細情報の参照

タスク,非タスク