ルネサス
asin
逆正弦を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double __far asin(double x);
[戻り値]
xの逆正弦(アークサイン)を返します。返す値はラジアン単位で,[-π / 2, π / 2]の範囲です。
xが[-1, 1]の間にない場合,非数を返します。また,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。
[詳細説明]
xの逆正弦(アークサイン)を求めます。xは,-1 ≦ x ≦ 1で指定します。