pow


xy乗を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double __far pow(double x, double y);

[戻り値]

xy乗を返します。

x < 0でyが非整数の場合,またはx = 0でy <= 0の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。

オーバフローが発生した場合,±∞を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。

アンダフローが発生した場合,非正規化数を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xy乗を求めます。