ldexpf


浮動小数点数と2の整数べき乗を乗算します。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far ldexpf(float val, int exp);

[戻り値]

val * 2 expで求めた値を返します。

valが非数の場合, 非数を返し,グローバル変数errno にマクロEDOM を設定します。

アンダフロー,またはオーバフローが生じた場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。アンダフローの場合,非正規化数を返します。オーバフローの場合,∞を返します。

[詳細説明]

浮動小数点数と2の整数べき乗を乗算します。