log


自然対数を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double __far log(double x);

[戻り値]

xの自然対数を返します。

xが負の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。

xが0の場合,-∞を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xの自然対数,つまり,底をeとしてその対数を求めます。