fabsf


絶対値を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far fabsf(float x);

[戻り値]

xの絶対値(大きさ)を返します。

x が±∞の場合, ±∞を返し,グローバル変数errno にマクロERANGE を設定します。

x が非数の場合, 非数を返し, グローバル変数errno にマクロEDOM を設定します。

[詳細説明]

xの絶対値(大きさ)を求めます。