エリアプロテクションの設定により書き換えのできないフラッシュROM領域に対して,ユーザ・プログラムをダウンロードする場合,E1/E20/EZエミュレータはエリアプロテクションを解除してからダウンロードします。
プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[システム]【E1】【E20】【EZ Emulator】カテゴリ内[内蔵プログラムROMを書き換えるプログラムをデバッグする]プロパティの設定により動作が異なります。
ダウンロード完了後にエリアプロテクションを元の設定に復帰します。
ダウンロード完了後にエリアプロテクションを再設定せず解除したままとなります。
[内蔵プログラムROMを書き換えるプログラムをデバッグする]プロパティの設定に関係なく,ダウンロード完了後にエリアプロテクションを元の設定に復帰します。