2.22.5 オプション機能選択レジスタ1(OFS1)の設定について【RX110, RX111, RX113】

-

ダウンロード以外の操作(メモリ パネルからの操作やラインアセンブル)でオプション機能選択レジスタ1(OFS1)を書き換える場合,設定を反映するためには以下の手順が必要です。
  OFS1を書き換える
  実行操作(OFS1への書き込みが発生)
  CPUのリセットを実施
ダウンロード操作の場合はダウンロード後にCPUのリセットを実施した時点で反映されます。



-

電圧監視1リセット機能は使用できません。
ダウンロード操作でオプション機能選択レジスタ1(OFS1)を電圧監視1リセット有効に設定する場合,エミュレータが強制的に電圧監視1リセットを無効にした値に書き換えます。
ダウンロード以外の操作(メモリ パネルからの操作やラインアセンブル)でオプション機能選択レジスタ1(OFS1)を電圧監視1リセット有効に設定する場合,エラーが発生します。

-

FINE通信を使用する場合,エミュレータが強制的にOFS1レジスタbit25-bit24を10bに書き換えます。ユーザ・プログラムでOFS1レジスタbit25-bit24を書き換えないでください。