2.22.21 FAWレジスタのFSPRビットについて【RX651, RX65N】

FAWレジスタのFSPRビットをエミュレータからプロテクト設定状態に書き換えることはできません。

また,FAWレジスタのFSPRビットによるプロテクトが設定されたデバイスに対して,FAWレジスタのFAWSとFAWEビットで指定したフラッシュアクセスウィンドウ対象領域以外へのダウンロードと,FAWレジスタへのダウンロードができません。

このデバイスを使用してデバッグを継続する場合は,プロパティ パネル[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内[ダウンロード前にフラッシュROMを消去する]プロパティの設定を[いいえ]にしてください。