下記のどちらかの条件もしくは両方を満たすとき,
- | DMAC,DTCの転送元がマイクロコントローラ内蔵フラッシュROMに指定されている |
- | DMAC,DTC起動要因の割り込みベクタまたはDTCベクタテーブルがマイクロコントローラ内蔵フラッシュROMに配置されている |
ユーザプログラム停止中にDMAC,DTC要求が発生する場合は下記操作をしないでください。
- | マイクロコントローラ内蔵フラッシュROM領域へのソフトウエア・ブレークポイントの設定 |
- | メモリ パネルやPythonコンソール パネルからマイクロコントローラ内蔵フラッシュROM領域への書き込み |
- | マイクロコントローラ内蔵フラッシュROM領域へのダウンロード |