| 
 R_RTC_Set_BinaryCounterValue 
 | 
リアルタイム・クロックにカウント値を設定します。(バイナリモード設定時)
[指定形式]
#include    "r_cg_macrodriver.h" 
#include    "r_cg_rtc.h" 
MD_STATUS   R_RTC_Set_BinaryCounterValue ( uint32_t counter_write_val ); 
 | 
 
[引数]
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
uint32_t 
  counter_write_val; 
 | 
 
カウント値 
 | 
 
[戻り値]
| 
 | 
 | 
| 
 
MD_OK 
 | 
 
正常終了 
 | 
| 
 
MD_BUSY1 
 | 
 
カウント処理を実行中(設定変更前) 
 | 
 
備考  | MD_BUSY1が返却される場合は,カウンタの動作開始待ち時間が短いことに起因している可能性があるため,ヘッダ・ファイルr_cg_rtc.hで定義されているマクロRTC_WAITTIMEの値を大きくしてください。  |