| 
 R_RTC_Get_BinaryAlarmValue 
 | 
アラームの発生条件を読み出します。(バイナリモード設定時)
[指定形式]
#include    "r_cg_macrodriver.h" 
#include    "r_cg_rtc.h" 
void    R_RTC_Get_BinaryAlarmValue ( uint32_t * const alarm_enable, uint32_t * const alarm_val ); 
 | 
 
[引数]
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
uint32_t * const alarm_enable 
 | 
 
読み出したアラームイネーブル値を格納する変数へのポインタ 
 | 
| 
 | 
uint32_t * const alarm_val 
 | 
 
読み出した発生条件を格納する変数へのポインタ 
 | 
 
[戻り値]
なし