| 
 R_RTC_Set_BinaryAlarmValue 
 | 
アラームの発生条件を設定します。(バイナリモード設定時)
[指定形式]
#include    "r_cg_macrodriver.h" 
#include    "r_cg_rtc.h" 
void    R_RTC_Set_BinaryAlarmValue ( uint32_t alarm_enable, uint32_t alarm_val ); 
 | 
 
[引数]
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
uint32_t alarm_enable 
 | 
 
アラームイネーブル 
(バイナリカウンタアラーム許可レジスタへ値を設定します) 
 | 
| 
 | 
uint32_t alarm_val 
 | 
 
アラームの発生条件(カウント値) 
(バイナリカウンタアラームレジスタへ値を設定します) 
 | 
 
[戻り値]
なし