リアルタイム・クロックのカウント値を読み出します。
[指定形式]
#include    "r_cg_macrodriver.h" 
#include    "r_cg_rtc.h" 
MD_STATUS   R_RTC_Get_CounterValue ( rtc_counter_value_t * const counter_read_val ); 
 | 
 
[引数]
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
rtc_counter_value_t 
  * const counter_read_val; 
 | 
 
読み出したカウント値を格納する構造体へのポインタ 
 | 
 
[戻り値]
| 
 | 
 | 
| 
 
MD_OK 
 | 
 
正常終了 
 | 
| 
 
MD_BUSY1 
 | 
 
カウント処理を実行中(読み出し前) 
 | 
| 
 
MD_BUSY2 
 | 
 
カウント処理を停止中(読み出し後) 
 | 
 
備考  | MD_BUSY1,またはMD_BUSY2が返却される場合は,カウンタの動作が停止している,またはカウンタの動作開始待ち時間が短いことに起因している可能性があるため,ヘッダ・ファイルr_cg_rtc.hで定義されているマクロRTC_WAITTIMEの値を大きくしてください。  |