#include "r_cg_macrodriver.h" #include "r_cg_rtc.h" void R_RTC_Set_AlarmValue ( rtc_alarm_value_t alarm_val );  | 
以下に,構成メンバalarmwsの各ビットに対する意味を示します。
以下に,構成メンバalarmwmの各ビットに対する意味を示します。
以下に,構成メンバalarmwhの各ビットに対する意味を示します。
なお,ビット5は,リアルタイム・クロックが12時間制の場合,以下の意味となります。
以下に,構成メンバalarmwwの各ビットに対する意味を示します。
以下に,構成メンバalarmwdの各ビットに対する意味を示します。
以下に,構成メンバalarmwmnの各ビットに対する意味を示します。
以下に,構成メンバalarmwyの各ビットに対する意味を示します。