PseudoErrorInfo


ECMエラーの情報(debugger.PseudoError.Get関数の戻り値)を保持します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator】

[型]

class PseudoErrorInfo:
        Number = ""
        Name = ""
        BitName = ""
        Category = ""
        Error = False

[変数]

変数

説明

Number

エラー番号が格納されます。

Name

ECMエラーの名称(短縮形)が格納されます。

BitName

ビットIORの名称が格納されます。

Category

カテゴリ名が格納されます。

Error

エラーが発生しているかどうかが格納されます。

True :エラーが発生している

False :エラーが発生していない

[詳細説明]

-

PseudoErrorInfoはclass形式になっており,debugger.PseudoError.Get関数を実行した場合に戻り値として渡されます。