DownloadInfo


ダウンロード情報(debugger.Download.Information関数の戻り値)を保持します。

[型]

class DownloadInfo:
        Number = None
        Name = None
        ObjectDownload = True
        SymbolDownload = False

[変数]

変数

説明

Number

ダウンロード番号が格納されます。

Name

ファイル名が格納されます。

ObjectDownload

オブジェクト情報をダウンロードしているかどうかが格納されます。

True :オブジェクト情報をダウンロードしている

False :オブジェクト情報をダウンロードしていない

SymbolDownload

シンボル情報をダウンロードしているかどうかが格納されます。

True :シンボル情報をダウンロードしている

False :シンボル情報をダウンロードしていない

[詳細説明]

-

DownloadInfoはclass形式になっており,debugger.Download.Information関数の戻り値の構造です。

[使用例]

>>>info = debugger.Download.Information()
   1: DefaultBuild\sample.out
>>>print info[0].Number
1
>>>print info[0].Name
DefaultBuild\sample.out
>>>print info[0].ObjectDownload
True
>>>print info[0].SymbolDownload
True
>>>