trap


ソフトウエア・トラップを発生させます。(Trap)

[指定形式]

-

trap vector

 

vectorに指定できるものを次に示します。

-

5ビット幅までの値を持つ絶対値式

[機能]

ソフトウエア・トラップを発生させます。注

注

機能の詳細に関しては,各デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

[フラグ]

CY

−

OV

−

S

−

Z

−

SAT

−

[注意事項]

-

vectorに0〜31の範囲を越える絶対値式を指定した場合,次のメッセージが出力され,指定した値の下位5ビット注を用いてアセンブルが続行されます。

W0550011 : イミーディエトの値が指定可能な値の範囲を越えています。

注

機械語命令のtrap命令は,オペランドに0〜31(0x0〜0x1F)の範囲のイミーディエトをとります。