-STACk


スタック情報ファイルを出力します。

[指定形式]

-STACk

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

スタック情報ファイルを出力します。

-

ファイル名は,“出力ファイル名.sni”となります。

[使用例]

-

スタック情報ファイルc.sniを出力します。

>rlink a.obj b.obj -stack

[備考]

-

本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,および-stripオプションを指定した場合は無効となります。