本オプションより前に指定したオプション列を実行します。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
- | 本オプションより前に指定したオプション列を実行します。
リンク処理の終了後に,本オプションより後に指定したオプション列の入力,リンク処理を継続します。 |
[注意]
- | 本オプションは,サブコマンド・ファイル内のみで使用することができます。 |
[使用例]
- | サブコマンド・ファイルtest.subを以下の内容で作成します。 |
input=a.obj,b.obj ;(1)
start=P,C,D/100,B/8000 ;(2)
output=a.abs ;(3)
end
input=a.abs ;(4)
form=stype ;(5)
output=a.mot ;(6)
|
コマンド・ライン上でサブコマンド・ファイルtest.subを指定します。
>rlink -subcommand=test.sub
|
(1)〜(3)の処理を実行し,a.absを出力します。
その後,(4)〜(6)の処理を実行し,a.motを出力します。