project.File.Exists


アクティブ・プロジェクトにファイルが存在するかどうかを確認します。

[指定形式]

project.File.Exists(fileName)

[引数]

引数

説明

fileName

アクティブ・プロジェクトに存在するかどうかを確認するファイルをフルパスで指定します。

[戻り値]

指定したファイルがアクティブ・プロジェクトに存在する場合 : True

指定したファイルがアクティブ・プロジェクトに存在しない場合 : False

[詳細説明]

-

fileNameに指定したファイルがアクティブ・プロジェクトに存在するかどうかを確認します。

[使用例]

>>>project.File.Exists("C:/project/sample/src/test.c")
True
>>>