project.GetDeviceNameList


マイクロコントローラのデバイス名の一覧を表示します。

[指定形式]

project.GetDeviceNameList(micomType, nickName = "")

[引数]

引数

説明

micomType

作成するプロジェクトのマイクロコントローラの種類を指定します。

指定可能な種類を以下に示します。

種類

説明

MicomType.RH850

RH850用プロジェクト

MicomType.RX

RX用プロジェクト

MicomType.V850

V850用プロジェクト

MicomType.RL78

RL78用プロジェクト

MicomType.K0R

78K0R用プロジェクト

MicomType.K0

78K0用プロジェクト

nickName

マイクロコントローラの愛称を文字列で指定します(デフォルト:指定なし)。

プロジェクトを新規に作成する際に使用するプロジェクト作成 ダイアログの[使用するマイクロコントローラ]の第一階層に表示されている文字列を指定してください。

[戻り値]

デバイス名の一覧(文字列)

[詳細説明]

-

micomTypeに指定したマイクロコントローラのデバイス名の一覧を表示します。

-

nickNameを指定した場合,指定した愛称に含まれるデバイス名のみを表示します。

[使用例]

>>>project.GetDeviceNameList(MicomType.RL78)
R5F10BAF
R5F10AGF
R5F10BAG
R5F10BGG
........
>>>devlist = project.GetDeviceNameList(MicomType.RL78, "RL78/F13 (ROM:128KB)")
R5F10BAG
R5F10BGG
........
>>>