project.File.Remove


アクティブ・プロジェクトからファイルを外します。

[指定形式]

project.File.Remove(fileName)

[引数]

引数

説明

fileName

アクティブ・プロジェクトから外すファイルをフルパスで指定します。

複数ファイルを指定する場合は,“["file1", "file2"]”の形式で指定します。

[戻り値]

アクティブ・プロジェクトからファイルを外すのに成功した場合 : True

アクティブ・プロジェクトからファイルを外すのに失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

fileNameに指定したファイルをアクティブ・プロジェクトから外します。

-

ファイルの削除は行いません。

[使用例]

>>>project.File.Remove("C:/project/sample/src/test.c")
True
>>>project.File.Remove(["C:/project/sample/src/test1.c", "C:/project/sample/src/test2.c"])
True