アクティブ・プロジェクトの変数の一覧を表示します。
[指定形式]
project.GetVariableList(fileName = "")
|
[引数]
|
|
fileName
|
変数の一覧を表示するファイルをフルパスで指定します(デフォルト:指定なし)。
|
[戻り値]
変数情報の一覧(詳細はVariableInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトの変数の一覧を,以下の形式で表示します。 |
- | fileNameを指定した場合,指定したファイルに含まれる変数のみを表示します。 |
- | fileNameを指定しない場合は,すべての変数を表示します。 |
注意 | この関数は,プログラム解析の変数一覧に表示している情報を使用しています。 |
[使用例]
>>>project.GetVariableList()
var1 volatile int 0x000014e4 4 C:\project\src\test1.c
var2 static int 0x000014e8 4 C:\project\src\test2.c
>>>project.GetVariableList("C:/project/src/test1.c")
var1 volatile int 0x000014e4 4 C:\project\src\test1.c
>>>
|