project.File.Information


アクティブ・プロジェクトに登録されているファイルの一覧を表示します。

[指定形式]

project.File.Information()

[引数]

なし

[戻り値]

アクティブ・プロジェクトに登録されているファイル名の一覧(フルパス付き)

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトに登録されているファイルの一覧をフルパスで表示します。

[使用例]

>>>project.File.Information()
C:\prj\src\file1.c
C:\prj\src\file2.c
C:\prj\src\file3.c
>>>