project.Information


プロジェクト・ファイルの一覧を表示します。

[指定形式]

project.Information()

[引数]

なし

[戻り値]

プロジェクト・ファイル名の一覧

[詳細説明]

-

開いているプロジェクトに含まれているメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトのプロジェクト・ファイルの一覧を表示します。

[使用例]

>>>project.Information()
C:\project\sample\test.mtpj
C:\project\sample\sub1\sub1project.mtsp
C:\project\sample\sub2\sub2project.mtsp
>>>