プロジェクトを開きます。
[指定形式]
project.Open(fileName, save = False)
|
[引数]
|
|
fileName
|
プロジェクト・ファイルを指定します。
|
save
|
他のプロジェクトを開いていた場合,開いていたプロジェクトを閉じる際に,編集中のすべてのファイル,およびプロジェクトを保存するかどうかを指定します。
True :編集中のすべてのファイル,およびプロジェクトを保存します。
False :編集中のすべてのファイル,およびプロジェクトを保存しません(デフォルト)。
|
[戻り値]
プロジェクトを開くのに成功した場合 : True
プロジェクトを開くのに失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | fileNameで指定したプロジェクトを開きます。 |
- | 他のプロジェクトを開いていた場合は,開いていたプロジェクトを閉じます。
saveに“True”を指定した場合は,開いていたプロジェクトの編集中のすべてのファイル,およびプロジェクトを保存します。
|
- | 他のプロジェクトを開いていない場合は,saveの指定は無視します。 |
[使用例]
>>>project.Open("C:/test/test.mtpj")
True
>>>
|