B.3.8 CS+ Pythonプロパティ(プロジェクト用)

以下に,CS+ Pythonプロパティ(プロジェクト用)の一覧を示します。

表 B.8

CS+ Pythonプロパティ(プロジェクト用)

プロパティ名

機能概要

project.Device

アクティブ・プロジェクトのマイクロコントローラ名を参照します。

project.IsOpen

プロジェクトを読み込んでいるかどうかを確認します。

project.Kind

アクティブ・プロジェクトの種類を参照します。

project.Name

アクティブ・プロジェクト・ファイル名(パスなし)を参照します。

project.Nickname

アクティブ・プロジェクトのマイクロコントローラ名の愛称を参照します。

project.Path

アクティブ・プロジェクト・ファイル名(パス付き)を参照します。