CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容をPythonコンソールに表示する/しないを設定/参照します。
[指定形式]
[設定]
|
|
bool
|
CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容をPythonコンソールに表示するかどうかを設定します。
True :Pythonコンソールに表示します(デフォルト)。
False :Pythonコンソールに表示しません。
|
[参照]
現在の設定値
[詳細説明]
- | CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容をPythonコンソールに表示する/しないを設定/参照します。 |
[使用例]
>>>print common.ViewOutput
False
>>>common.ViewOutput = True
|