common.ExecutePath


実行しているCS+のexeファイルのフォルダの絶対パスを参照します。

[指定形式]

common.ExecutePath

[設定]

なし

[参照]

実行しているCS+のexeファイルのフォルダの絶対パス

[詳細説明]

-

実行しているCS+のexeファイル(CubeSuiteW+.exe,またはCubeSuite+.exe)のフォルダの絶対パスを参照します。

[使用例]

>>>print common.ExecutePath
C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC