ルネサス
common.ViewLine
Pythonコンソールの表示桁数を設定/参照します。
[指定形式]
common.ViewLine = number
[設定]
設定
説明
number
Pythonコンソールの表示桁数を数値で設定します(デフォルト:10000)。
[参照]
現在の設定値
[詳細説明]
-
[使用例]
>>>print common.ViewLine
10000
>>>common.ViewLine = 20000